Other Parts Discussed in Thread: TPS650330-Q1
DS90UB935串化器在高温运行老化的过程中出现了正向通道无信号,无视频信号输出,反向通道信号正常的,IIC可正常访问读写;TDR分析发现异常件935内部阻抗偏高于正常件20-30Ω
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DS90UB935串化器在高温运行老化的过程中出现了正向通道无信号,无视频信号输出,反向通道信号正常的,IIC可正常访问读写;TDR分析发现异常件935内部阻抗偏高于正常件20-30Ω
抱歉,这几天论坛有点儿问题,所以看到您的帖子晚了。
您目前遇到的问题就是DS90UB935的问题是吧? 标题中怎么还有TPS650330-Q1这个电源芯片呢?
您提到的高温运行老化试验,正向通道没信号,搭配的解串器是哪款器件?
另外,阻抗偏高,是如何测试的?
HI kailyn
目前搭配的是936解串,标题中的电源芯片描述有误,阻抗偏高是通过TDR测量的
详情如下链接e2e.ti.com/.../ds90ub935-q1-ds90ub935-q1-resistor-value-change-on-aging-test-at-high-temperature
您好,TDR测量阻抗我这边无法复制现象,但是目前正向通道无输出,我想确认下是因为做高温老化试验导致无输出,还是没有做这个试验,因为无输出然后对异常器件分析发现阻抗偏高?
针对TDR测试,我想可以关注下E2E 回复。
对于正向通道无输出,我们可以具体分析下。比如输入视频源是多大分辨率,什么数据格式的输入?通过读取935的0x52[2]监测正向通道PLL是否lock。
读取936的lock引脚是否为高电平?

HI KAILYN
我们的异常时在高低温循环试验中出现的,我们使用的是MIPI-CSI输入,1080P@50fps,读取0x52 data=0x47
关于这个高低温循环实验,抱歉我这边因为无法做这个试验也没有相关实验数据,可能无法给出建议,建议您在E2E上将具体操作描述下,关注下E2E的回复。
关于0x52读取为0x47来看,正向通道PLL是正常lock,所以正向通道无输出。
反映出来的是back channel发生CRC error。您可以设置0x49 bit3 来清除back channel CRC error,然后再读取0x52是否还有CRC error报错。
另外我想即使有CRC error发生,但是可能您没有设置当发生CRC error时enable alram报警,所以I2C会正常访问。
综上,通过读取0x52的值来看,forward channel正常PLL lock。只是back channel发生CRC error。
那么forward channel无输出我想可以看下是否MIPI CSI这边输入的配置问题。
f