我目前使用UB913/914做了pcb,想用来增加数字cmos sensor的距离。
电路板上,1.8V使用的是XC6206P182,万用表测量1.8V应该在1.76V左右,不超过+-5%的要求。
913/914 的VCCIO都是接3.3V
其中913: mode管脚,10K上拉,100K下拉,配置为使用image sensor的时钟。
PDB管脚上拉
其中914:mode管脚,10K上拉,0R下拉,配置为 12bit低速模式,应该跟913的默认工作模式是一致的
PDB管脚上拉,SEL下拉,OEN上拉,OSS_SEL上拉,BITEN下拉。RIN0+-输入差分信号。
连接到913的cmos sensor出来的时钟是48M,cmos sensor无需i2c配置,默认即可正常工作,已经测试过输出图像,正常。
lvds信号介质是2条8cm长的高温线(距离很短),后来又换成了30cm的双绞线(从五类网线上抽了一对出来)。
上电后测试用示波器观察,差分对信号上有间断的400mv左右的信号。每1ms左右有20us左右的信号波形。
然后在914端clk,hs,vs,data管脚无任何信号。 偶尔914的clk,hs,vs,data管脚有时候会有700多HZ的脉冲波形,占空比5%左右(高电平5%的时间)。LOCK信号输出低。
PASS信号输出为高,在PASS管脚也能看到跟clk,hs,vs,data输出管脚相同的700多HZ的脉冲,只是极性反了。
在这种情况下,i2c读写914 寄存器操作也无法成功。
在这种情况下,请教TI的技术支持大哥,应该在哪儿去找问题。谢谢了。