This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DP83848C: DP83848C使用过程中偶会链接不上问题(发现状态寄存器PHYSTS的MDI/MDIX Mode已经成0变为1)

Part Number: DP83848C

1 问题:DP83848C使用过程中偶会链接不上问题(发现状态寄存器PHYSTS的MDI/MDIX Mode已经成0变为1)

2 临时解决方法:

把如下的寄存器 0x0019 PHY Control Register (PHYCR)Auto MDI/X Enable BIT位改为0, 就能链接上网络。

Auto-MDIX Enable:
1 = Enable Auto-Negotiation Auto-MDIX capability
0 = Disable Auto-Negotiation Auto-MDIX capability

3以上出现PHYSTS的MDI/MDIX Mode状态寄存器改变的原因是什么引起? 如上面的修改是否会引起其他问题? 麻烦提供支持。

  • 您好,也就是说启动自动协商可以链接上。

    那应该是link partner也已经启动了自动协商,DP83848也需要enable自动协商才能链接上。您确认下。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。