目前用了个04806,双PLL模式,参考时钟是FPGA从cpri口恢复四分频得到30.72MHz,vctcxo是30.72Mhz,输出为122.88MHz及其倍频分频时钟。
现在的现象是:
1. FPGA恢复的30.72MHz中心频点两边+/-50hz处有较大干扰(-40db左右)
2. vctxco输出30.72mhz同样有一定的50hz对称干扰(-60db左右)
3. 此时输出时钟中心频点两边+/-50hz,干扰会很大(-30db左右),杂撒相位噪声 也很严重,严重影响RF发射信号。
4. 如果cpri口仅仅保持link,而发数据为全0时,则FPGA内部相应模块不工作(不走数据),则恢复出的30.72MHz的50Hz干扰非常小。04806输出时钟也会特别好(无杂撒噪声,50hz干扰也很小)。
有人遇见过么? 提两个问题
1. FPGA逻辑多启用一点,怎么会引发恢复时钟50hz干扰的有无?(FPGA电流供应充足,其他逻辑都删掉,仅保持cpri口时钟恢复模块,也不能改善)
2. 04806双锁相环,参考钟和vctcxo输出都有50hz干扰的情况下,我可以将loop2 的环路带宽尽量改小,已压制第一级锁相环输出时钟杂撒干扰,尽量保持04806内部vco输出时钟的质量吗? 这样做,锁相环仅仅锁定时间变长,稳定性会变差吗?