输入时钟100MHMz,用的RI;输出4路96MHz时钟,LVCMOS。用的TI的GUI软件计算的,如下图。现在的问题是:
1、输出时钟始终都只有82MHz,而且期望的输出频率越高比如120MH,160MHz,那么实际输出时钟偏差就越大;相反,期望频率越低,实际得出的频率反而会越好;如果不用VCO,而是直接输出分频,则输出时钟很正常;这是为什么啊?PLL Lock的引脚是低电平。
2、为什么GUI中VCO Calibration Word中的Calibrate不能用啊?
3、Loop Filter的开环、闭环、相位图对不对啊?对这一块不是很明白,电容电阻的值是自己慢慢试的,直到没出现警告为止。
4、如果输出频率锁定正常,那么寄存器8中的PLLLockPin位是不是应该是1?
Loop Filter的计算如下图:
开环、闭环、相位图如下: