您好我在调试1080p双路lvds的时候
现在可以正常出图,但是从图中可以看出来,画面有很明显的马赛克

如下是画面的原始图像

这是我的寄存器数值


示波器测量时钟和LINE TIME都是满足下面的条件的。

测试图像的时候白色的那条有点偏灰

请问这种现象可能是什么原因导致的呢?如何修改比较合适
//===================================================================== // Filename : 1920_1080CSR.txt // // (C) Copyright 2013 by Texas Instruments Incorporated. // All rights reserved. // //===================================================================== 0x09 0x00 0x0A 0x05 0x0B 0x28 0x0D 0x00 0x10 0x26 0x11 0x00 0x12 0x59 0x13 0x00 0x18 0x6c 0x19 0x00 0x1A 0x03 0x1B 0x00 0x20 0x80 0x21 0x07 0x22 0x00 0x23 0x00 0x24 0x00 0x25 0x00 0x26 0x00 0x27 0x00 0x28 0x21 0x29 0x00 0x2A 0x00 0x2B 0x00 0x2C 0x16 0x2D 0x00 0x2E 0x00 0x2F 0x00 0x30 0x05 0x31 0x00 0x32 0x00 0x33 0x00 0x34 0x4a 0x35 0x00 0x36 0x00 0x37 0x00 0x38 0x00 0x39 0x00 0x3A 0x00 0x3B 0x00 0x3C 0x00 0x3D 0x00 0x3E 0x00 The PLL_EN bit and SOFT_RESET bit are not set as they need to be set per the recommended sequence defined in the datasheet