This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB949-Q1: DS90UB949与DS90UB988搭对,无法链接到988

Part Number: DS90UB949-Q1


1.DS90UB981(主控制器#1)与DS90UB988(显示总成#1)搭对使用,FPD LINK Ⅳ,Single Link,PORT0 to PORT0,988 RX mode:FPD4 Auto-detect(通过MODE SEL0外部电阻配置),显示和通信控制均正常
2.DS90UB949(主控制器#2)与DS90UB988(显示总成#1)搭对使用,FPD LINK III,Single Link,PORT0 to PORT0,988 RX mode:FPD3 Auto-detect(通过MODE SEL0外部电阻配置),接上LVDS线束,上电读取949的0X0C寄存器第0位一直为0(Cable link not detected),检查PORT0的+/-通道均无短路和开路异常,949的0X1E寄存器默认值为0X01,如上述描述,帮忙看一下可能性原因有哪些?或者949搭配988使用,还有其他寄存器需要单独配置吗
另关于988和981芯片,我司与TI原厂已经签过NDA文件,谢谢
  • 您好,收到您的问题,我这边会尽快给您答复。

  • 好的,帮忙尽快确认并回复一下,如果需要进一步确认某些信息也帮忙及时反馈一下,有劳,感谢

  • 另补充问下,关于mode sel配置的设置,如果解串器外围通过配置电阻进行了配置,那解串器上电工作之后mode sel的状态还可以通过软件写寄存器进行修改么?谢谢

  • hi,Kailyn,经再次调测确认,目前949可以链接到988了,是最开始同事把988 mode sel0 (FPD RX Mode)配置选择成了FPD4 Auto-detect,使用949读取0X0C寄存器,第0位值为0;后面把988 mode sel0(FPD RX Mode)配置选择改成FPD3 Auto-detect,再读0X0C的值,第0位为1(表示链接到了);
    但因为我们目前想用该款显示总成(解串器988)同时兼容与IVI控制器#1(串行器981)和IVI控制器#2(串行器949)的搭配,
    所以我有三点疑问,有劳您帮忙确认一下:
    1.988 mode sel0能否不通过外部电阻进行配置,上电后通过配置988寄存器进行FPD RX Mode选择?
    2.988 mode sel0是否必须要根据接收信号是属于FPD4或者FPD3,来从mode sel0的配置表中选择一组固定的电阻值来设定FPD RX Mode?
    3.关于上述兼容搭配的方式,显示总成在使用同一版硬件的前提下,是否有别的实现方式?
    以上,感谢
  • 关于mode sel配置的设置,如果解串器外围通过配置电阻进行了配置,那解串器上电工作之后mode sel的状态还可以通过软件写寄存器进行修改么

    外围通过配置电阻进行了配置,那么上电后寄存器的值就是根据外围电阻配置的值。

    您的意思是,上电后寄存器的值是外围电阻的值,但是还想更改寄存器的配置是吗?

  • 是的,比如外围电阻配置的FPD RX Mode为FPD4 Auto-detect,上电之后是否可以通过修改寄存器将FPD RX Mode更改为FPD3 Auto-detect并生效;

  • 比如外围电阻配置的FPD RX Mode为FPD4 Auto-detect,上电之后是否可以通过修改寄存器将FPD RX Mode更改为FPD3 Auto-detect并生效;

    是的,这个是可以通过修改寄存器的配置去覆盖外围电阻的配置,但也仅限于一些配置可以这样。 通常来说,ser端的一些比如FPD  mode, switching rates是通过寄存器配置的。但是对于Des端,需要和strap pin的配置是一致的。因为它需要在更改寄存器之前能锁住外围电阻的配置。

  • hi,Kailyn,那DES端的MODE SEL 配置与否,或者配置的对错与否,会影响SERDES之间的LINK_DETECT吗

  • 应该不会,mode SEL配置的是工作模式。

    link detect 检测的是SER和DES之间的是否正常连接问题。

    但我还是建议MODE SEL能正确配置。

  • hi,Kailyn,目前我们想用DS90UB981的内部pattern图像输出给DS90UB988显示,用于显示屏产品的生产测试,由于DS90UB981芯片我们首次使用,相关的原理图需要你们帮忙check一下,谢谢

  • 您好,为了更快的跟进您的问题,建议您将这个问题重新建个新帖。