This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
关于mode sel配置的设置,如果解串器外围通过配置电阻进行了配置,那解串器上电工作之后mode sel的状态还可以通过软件写寄存器进行修改么
外围通过配置电阻进行了配置,那么上电后寄存器的值就是根据外围电阻配置的值。
您的意思是,上电后寄存器的值是外围电阻的值,但是还想更改寄存器的配置是吗?
是的,比如外围电阻配置的FPD RX Mode为FPD4 Auto-detect,上电之后是否可以通过修改寄存器将FPD RX Mode更改为FPD3 Auto-detect并生效;
比如外围电阻配置的FPD RX Mode为FPD4 Auto-detect,上电之后是否可以通过修改寄存器将FPD RX Mode更改为FPD3 Auto-detect并生效;
是的,这个是可以通过修改寄存器的配置去覆盖外围电阻的配置,但也仅限于一些配置可以这样。 通常来说,ser端的一些比如FPD mode, switching rates是通过寄存器配置的。但是对于Des端,需要和strap pin的配置是一致的。因为它需要在更改寄存器之前能锁住外围电阻的配置。
应该不会,mode SEL配置的是工作模式。
link detect 检测的是SER和DES之间的是否正常连接问题。
但我还是建议MODE SEL能正确配置。