Part Number: DS90UB941AS-Q1
请问941怎么配置显示输出是HV还是DE模式?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,DES端使用的是哪款? 假设您使用的是DS90UB948.
948的寄存器0x29是可以配置为sync mode还是DE mode,这个配置是为了和显示端时序一致的。
948的0x22 寄存器配置的是DE的极性,这里需要配置941,941的寄存器0x12 可以配置DE 极性,这个配置是为了941和948之间通信并时序一致的。
所以我理解的您的问题,是应该配置DES端的时序模式和显示面板的时序要保持一致。
948的配置要满足屏幕端的时序要求。
屏幕端hs\vs\de都是负极性
再确认下,通常屏幕端的使能信号DE在lblanking time时为low,在信号active的时候为high。
如果确定极性是反的话, 可以通过948的寄存器0x22去配置.
另外,参考这篇941的DSI启动指南看下
https://www.ti.com/lit/an/snla356/snla356.pdf
hi Kailyn Chen
请问DS90UB941AS-Q1 BRIDGE_CTL 寄存器 的连续 DSI 时钟模式和非连续 DSI 时钟模式怎么选择?

参考上述描述,对于连续时钟模式,时钟通道始终保持在恒 定频率的高速模式。对于非连续时钟模式,时钟通道可能会在 HS 数据包传输之间进入 LP-11 低功耗状态。当 DS90UB941AS-Q1 在 DSI 参考时钟模式下工作时,来自源 DSI 时钟用于直接设置 FPD-Link 正向通道频率 和视频 PCLK 频率。必须确保 DSI 时钟始终连续(非 LP-11 转换)。
hi Kailyn Chen
对于941和948的上电时序,一定要等到dsi时钟稳定后才可以初始化941和948吗?如何判断时钟是否稳定
您好,是的,需要按照数据手册中上电时序, 以941为例。等像素时钟稳定后再PDB拉高进入normal operation mode,然后给DSI输入,进行初始化。

关于如何判断时钟稳定,比如占空比稳定在50%,波形平滑不抖动,另外,可以参考这个时序,t6即为时钟稳定到初始化的延迟时间,至少1us。