SN65DP159RSBR使用HDMI转HDMI重定时,4对差分线采用直连的方式,OE 68K接3V3 , SDA_CTL 和SCL_CTL 接GND, I2C_EN/PIN 68K接地, SLEW_CTL 68K接3V3, PRE_SEL悬空, EQ_SEL/A0 悬空, HDMI_SEL/A1 68K接地。两端HDMI接显示器和电脑主板,发现无法正常显示,会是什么原因。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,通过您的描述,这几个引脚的接法都没问题,使用是pin mode控制模式。
但是HDMI input您这边是直接连接的是吗?建议使用0.1uF电容AC耦合
另外,有没有检查input clock? 目前无法正常显示,是否有输出,输出clock有信号吗?
还有就是您使用的是HDMI1.4还是HDMI2.0?
HDMI1.4的话TMDS_CLOCK_RATIO_STATUS需要配置为0.
不过这bit默认的值就是0,所以如果您这里没修改的话,应该是没问题的。
您确认下这里的配置,如果这里配置不对的话,确实是不能正常输出的。