This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MPHY5.0 推荐



Hi ti team,

你好,请问我们TI有没有MPHY5.0 11.6GHz redriver or retimer芯片可选,pcie5 redriver or retimer能否用在MPHY5.0上,我们初步讨论主要有如下问题,请帮忙给一下建议。

1,Pcieac耦合,ufsdc耦合,发送端和接收端中置电平要求不同

2,MPHY5.0有个低速模式,工作频率只有10MHz,工作时要求不能有100ohm端接,而pcie redriver默认100ohm端接,这样会幅度减半

  • 您好,我看了下我们的redriver 器件,没有直接描述可以使用M-PHY应用的。 查了下M-PHY的共模电压在25mV ~ 330mV而我们的redriver 共模电压好像没有满足这个要求的。

    我个人也不建议使用PCIE redriver应用于M-PHY中,协议标准不同,共模电压也不同。 

    抱歉,没有合适的器件或方案呢。