Hi ti team,
你好,请问我们TI有没有MPHY5.0 11.6GHz redriver or retimer芯片可选,pcie5 redriver or retimer能否用在MPHY5.0上,我们初步讨论主要有如下问题,请帮忙给一下建议。
1,Pcie是ac耦合,ufs是dc耦合,发送端和接收端中置电平要求不同
2,MPHY5.0有个低速模式,工作频率只有10MHz,工作时要求不能有100ohm端接,而pcie redriver默认100ohm端接,这样会幅度减半
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我看了下我们的redriver 器件,没有直接描述可以使用M-PHY应用的。 查了下M-PHY的共模电压在25mV ~ 330mV而我们的redriver 共模电压好像没有满足这个要求的。
我个人也不建议使用PCIE redriver应用于M-PHY中,协议标准不同,共模电压也不同。
抱歉,没有合适的器件或方案呢。