Part Number: DS90UB941AS-Q1
主机侧使用941,屏端使用948,出现访问948侧失败,但是检测 lock正常。
941侧寄存器配置为 0x03=0xda;0x17=0x9e;
前段时间状态正常,但是中间出现0xc4 = 0x18, 0x5a = 0x19;恢复后出现lock正常,访问948寄存器失败,持续6分钟左右。

问一下以上情况可能是什么原因,如何避免。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: DS90UB941AS-Q1
主机侧使用941,屏端使用948,出现访问948侧失败,但是检测 lock正常。
941侧寄存器配置为 0x03=0xda;0x17=0x9e;
前段时间状态正常,但是中间出现0xc4 = 0x18, 0x5a = 0x19;恢复后出现lock正常,访问948寄存器失败,持续6分钟左右。

问一下以上情况可能是什么原因,如何避免。
很抱歉,现在才回复您!
我有点不明白具体的现象是什么,您的意思是: lock正常,但访问948寄存器失败,这种状态持续6分钟左右,过了6分钟左右这段时间一切又恢复正常了是吗?
或者您可以再详细说明异常现象吗?
1.您的意思是: lock正常,但访问948寄存器失败,这种状态持续6分钟左右,过了6分钟左右这段时间一切又恢复正常了是吗?
回复:您理解的完全正确, lock正常,但访问948寄存器失败,6分钟后重新上电就正常了。
为更加有效地解决您的问题,我已将问题发布在E2E英文技术论坛上,请资深的英文论坛工程师为您提供帮助:
我还有点疑问,您写明6分钟有什么特殊用意吗?不到6分钟重新上电正常吗?6分钟后不重新上电会恢复正常吗?