Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B,
USB TO SATA 设计 :数据从TYPE C接口进出 ,后连接2 port USB HUB (TUSB8020B),再通过桥接器(TUSB9261),通讯连接SATA盘,问题咨询,在TUSB8020B与TUSB9261 芯片通讯间,应该是TUSB8020B TX输出差分对连接 TUSB9261 RX输入差分对,TUSB8020B RX输入差分对连接 TUSB9261 TX输出差分对?这样设计正确吗? 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
咨询问题:sata 在多个connector 之间是否需要添加电容ac耦合,即在tx和rx环路中各有两个或三个0.01uf串联,对信号有影响?
sata 在多个connector 之间是否需要添加电容ac耦合,即在tx和rx环路中各有两个或三个0.01uf串联,对信号有影响?
您的意思是sata 信号要连接到多个connector吗?
即在tx和rx环路中各有两个或三个0.01uf串联,对信号有影响?
这里是什么意思,您可以画示意图说明吗?
从sata 到fpga 通路有3个电容ac coupler, 这样设计OK吗
从SATA到FPGA经过了MUX和connector,经过MUX和connector不需要增加额外的AC耦合电容,因此只需要1个电容ac coupler就行;
2. TUSB8020B 为啥只有usb tx差分通路需要0.1uf ac coupler,
这应该是USB3.0规范规定的,说是SINK端的直流偏置电压与Source端直流偏压不一样,所以需要AC耦合。
我这个公司的电脑对很多网站论坛都有限制不能打开, 所以想找个USB3.0规范看看都找不到,您可以找个USB3.0规范看看。下面链接是别人的博客园,在最后面有一点说明,截图如下:
https://www.cnblogs.com/tureno/articles/11858058.html