Part Number: DS90UB941AS-Q1
采用941和948通信,屏幕显示正常。
测试间接15KV放电岛耦合HSD信号线放电,导致屏幕显示正常但是触屏失效。 经排查触屏反馈状态正常,但反馈状态941端未收到。目前结论是:941和948之间的视频信号通信正常,画面也正常显示。但之间I2C信号无法通信,941无法读取948任何状态,此时941 是可以和SOC通信的。
寄存器配置如下:



941地址为0x0c,948地址为0x2c。
我们可以在TP失效后reset 941,再重新配置可以恢复,但是屏幕显示会黑一下。我们不希望出现黑屏的现象。
帮忙看一下是否有办法规避948通信失效的问题,或者看一下寄存器配置是否有问题?