This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI工程师,你好:
这封邮件打扰你了,请教关于CDCE913的问题:
1、VDD的供电电压是1.8V,SCL和SDA的接口电平3.3V这样可以工作吗,是否需要转换成一样的?
2、如果上面的问题,接口电平3.3V可以工作的情况下,在对CDCE913进行寄存器设置时,发现数据设置不进去,不管哪个寄存器读回来都是0x07,我写操作是这样的流程:
先写0x02~0x06的寄存数据,再写0x10~0x1F的寄存数据,然后再写:0x06中的EEWRITE位,寄存器值是0x41,写完后,延时100ms,去读取EEPIP位是否编程完成,完成后,再写把数据lock进来。
不知道我这样流程对不对,希望能得你们的帮助,谢谢
在线等待中。。。
CDCE913
VDD的供电电压是1.8V的话,SDA和SCL为3.3V是没有问题的,这点在datasheet中有描述:
SDA and SCL pins are 3.3 V tolerant.
02h 设置了什么值?注意02h bit6应该为0 – serial programming interface SDA (pin 13) and SCL (pin 12)bao baoweidi 说:2、如果上面的问题,接口电平3.3V可以工作的情况下,在对CDCE913进行寄存器设置时,发现数据设置不进去,不管哪个寄存器读回来都是0x07,我写操作是这样的流程:
先写0x02~0x06的寄存数据,再写0x10~0x1F的寄存数据,然后再写:0x06中的EEWRITE位,寄存器值是0x41,写完后,延时100ms,去读取EEPIP位是否编程完成,完成后,再写把数据lock进来。
不知道我这样流程对不对,希望能得你们的帮助,谢谢
在线等待中。。。
CDCE913
问题找到了,原来发送地址,command coe的bit7需要指定块写或者字节写,我是用字节读写,但命令实示发现是块写,改回来后就可以了
谢谢
大侠你好:
我写进去的数据与读出来的不一样,不知是写有问题还是读有问题。都按你们的流程去做了还是不行,我是字节读写的都在Command Code |0x80,你们方便给个成功例子来参考吗?求急呀!!!