This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DP83826I: LED0黄灯不亮,LED1绿灯常量,DP83826I几个寄存器值都是0xBBB5

Part Number: DP83826I

用RJ45网线连接两台以太网设备, 正常状态下,两台以太网网口LED0黄灯闪烁,代表有数据交互。

但是偶尔出现以下情况

1.LED0黄灯不亮

2.LED1绿灯常亮

3.BMCR Register, BMSR Register, PHYIDR1 Register的值都是0xBBB5

这是什么情况?

  • LED0黄灯闪烁代表发送或接收端是active状态的,如果发送和接收都active的话,LED0应该是常亮。

    LED0不亮,说明发送和接收都处于无效状态,可能link不稳定。

    LED1常亮的话代表速率为100M, 如果不亮的话是10M或者no link。 那LED1常亮说明速率没问题。

    从这两个寄存器来看的值,可以确认link是没问题的,配置的是100Mbps,在自动协商这里是无法执行的,两台以太网都使能了自动协商是吗?

     

  • 使能了自动协商。

    后续测试中发现,出现异常情况的时候,每个phy寄存器的值都是0xBBB5, 正常情况下,不同的寄存器应该时不同的值。

    同一块电路版上面的另一个正常工作的phy没有这种现象。

  • 您好,

    同一块电路版上面的另一个正常工作的phy没有这种现象。

    正常工作的PHY也是使用的DP83826吗?

    两台以太网设备都是使用的DP83826是吧?只是有一片不能正常工作,是这样的吗?

    是否有做交叉试验,看下是芯片的问题还是板子的问题?

  • 正常的phy也是83826,问题是偶发的,所以不太好复现,再次复现时,寄存器值不再是0xBBB5,但每个寄存器都是一样的值。

  • 好的,我再看下这个问题,尽快给您答复。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。