Part Number: DP83869HM
link down 情况下相关寄存器的值是变化的,整个日志如附件MobaXterm_COM8USB-Enhanced-SERIALCH9101COM8_20231208_105922.txt
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: DP83869HM
link down 情况下相关寄存器的值是变化的,整个日志如附件MobaXterm_COM8USB-Enhanced-SERIALCH9101COM8_20231208_105922.txt
您好,您的问题和之前的这个帖子
https://e2echina.ti.com/support/interface/f/interface-forum/788453/dp83869hm-link-down-link-up
是同一个问题吗?
你好,是同一个帖子。
link down下的寄存器日志是最后一个问题的回复,谢谢
好的,我帮您继续跟进,这个问题需要请教下美国工程师。
您好,产品工程师给了回复,您参考下:
One of the hypothesis from reading your scenario is the the signal quality is not really good causing the PHY degrade the speed.
Here are couple questions I would like to ask:
附件是DP83869的原理图checklist。
你好:
PC端可以设置连接速度,目前我们强制设置为百兆全双工,如下图所示

目前原理图设计如下:

请知悉,谢谢
您好,美国工程师的意思电路中没有看到PHY和RJ45之间的隔离,建议按照下面的推荐电路连接MDI。

另外,这几个电阻的阻值为多大?建议参考上述checklist review电路。

你好:
1、我们选用的是带隔离变压器的RJ45,具体内部隔离回路如下图:

2、串联在MDI接口上的电阻为3.9欧姆,checklist review电路中MDI接口上没有串联电阻
请知悉
您好,已经将您的问题提交到产品工程师那里,但是在休假,周一回来,由于时差关系,可能明天我这边给您答复。
一旦收到回复,我会尽快给您回复。
串联在MDI接口上的电阻为3.9欧姆,checklist review电路中MDI接口上没有串联电阻
您好,目前分析下来建议将这几个3.9ohm电阻去掉试试,这几个电阻可能会由于传输线的阻抗不匹配降低信号质量,影响1Gbps性能。