你好,硬件配置和软件配置的优先级是那个?
目前硬件配置好了,但是上电以后,100Base-FX Enable显示的是0,这个口写的是RW,Strap。
所以想问一下,硬件配置和软件配置的优先级,硬件已经配置好了,但是光口没有使能。谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
上电以后,100Base-FX Enable显示的是0,这个口写的是RW,Strap。
100Base-FX Enable 这bit 类型为R/W,strap. 意思可通过配置寄存器的这bit 读写,也可以通过strap pin 配置。
使能光口可以硬件模式,也可以通过这bit 使能,如果硬件配置已经使能光口了,这里不需要再配置了。
硬件和软件配置不一样的情况,看硬件还是软件。
我理解的是看硬件, 也就是说上电时寄存器的初始化值为strap 的配置。
您这里读取为0,我认为可能是strap 这里配置的不对。
如何使能硬件的光纤模式,可以参考我这个帖子里第一条的回复:
https://e2echina.ti.com/support/interface/f/interface-forum/793325/dp83822if
另外,也可以看下面这个帖子的FAQ:
其中提到Our Ethernet PHYs have Hardware Bootstraps that allow the PHY to be configured without the need for register access and also set the PHY ID.
感谢您的反馈,很高兴您的问题得以解决, 后续有什么问题我们再讨论。