您好,请问SN75DP130能否支持DP 1.4,能否与DS90UB983搭配使用,DS90UB983手册写兼容DP1.4,它能否兼容DP1.2,1.1呢,还有DP1.4与DP 1.4a有什么区别,我看有些地方带有后缀a?
能否推荐一些能与DS90UB983搭配使用的驱动器
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,请问SN75DP130能否支持DP 1.4,能否与DS90UB983搭配使用,DS90UB983手册写兼容DP1.4,它能否兼容DP1.2,1.1呢,还有DP1.4与DP 1.4a有什么区别,我看有些地方带有后缀a?
能否推荐一些能与DS90UB983搭配使用的驱动器
您好,SN75DP130支持DP1.1或DP1.2,不支持DP1.4.
是否可以和DS90UB 983搭配使用,抛开983是NDA器件,其他FPD link的应用也很少有额外加redriver的应用,基本上在deserilaizer的输入端内部都集成EQ处理。
您为什么要使用DP130?目前应用遇到了什么问题吗?
关于DP1.4或DP1.4a的区别,我想您可以直接在网上查询下DP的协议,看下带a和不带a的具体差异。
1.是否可以和DS90UB 983搭配使用,抛开983是NDA器件,其他FPD link的应用也很少有额外加redriver的应用,基本上在deserilaizer的输入端内部都集成EQ处理.
这个意思是直接由FPGA gtx引脚直接发送到983的输入就好吗,不需要driver吗?
2.您为什么要使用DP130?目前应用遇到了什么问题吗?
目前在一个4k的DP到FPD-IV的显示桥接,看到一个参考案例FPGA出来接了一个DP130 driver,所以问一下。
3. 另外有一个问题哈,983手册中没有写明输入的电平范围呢,这个是多少呢,怎么知道跟我FPGa输出是否适配

您好,明白您的应用了,您不是serilaizer和Deseriliazer的应用,
FPGA GTX--SN75DP130--DS90UB983这样一个应用对吧。
SN75DP130首先不支持DP1.4.其次,是否可以这样接,我要去确认下。
. 另外有一个问题哈,983手册中没有写明输入的电平范围呢,这个是多少呢,怎么知道跟我FPGa输出是否适配
您已经申请下来983的数据手册是吗? 您的应该不是最新版本,可以看下。
983的数据手册在“Absolute Maximum Ratings”给出了DP input的最大电压范围。
关于您的这个应用,因为983是NDA器件,并且加redriver的应用我也需要去确认下。
我看的参考是FPGA GTX--redriver这样DIsplayport输出,现在我需要用DS90UB983由DP到FPD-IV的显示桥接,意思是我可以直接FPGA GTX---DS90UB983这样应用吗,麻烦帮忙确认一下?我并不是确定一定要加redriver, 所以咨询一下您们。
是的,我这边已经申请到983芯片手册,显示到0.8版本,上面没有DP输入电平范围,麻烦帮忙确认一下是不是最新的呢(截图如下)


好的,您的这个应用我会去确认一下,但是这几天美国那边放圣诞节假期,所以可能会回复的比较晚。
我这边收到回复的话也会尽快通知给您。
另外,98x系列是NDA器件,它的数据手册内容我们尽量不要放在公共论坛。
您好,抱歉回复晚了。美国工程师的意思是FPGA的输出是DP输出吗?如果IO匹配的话,可以不适使用redriver,和983直接连接。
另外关于983数据手册,最新版本的这里已经给出了电压范围,不是TBD状态了。
您和我们是否已经签署NDA协议了?如果已经签署,在CDDS里是可以直接下载最新版本的数据手册的。
你好,我们这边是客户签了NDA, 他们提供手册给我们,我想问一下983最新版本的已经更新到哪一版了,我好让合作方客户去下载,比如我现在这一版是2019更新的0.8版本
你好,请问一下,983除了数据手册,TI有没有类似947那样的开发板参考设计原理图这些,有的话我这边让公司负责人也一致申请一下,或者这边您有推荐相关的Displayport 接口参考设计吗