This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,941和947都是串行器,我在您的
https://e2echina.ti.com/support/interface/f/interface-forum/795538/ds90ub947-q1-941
这个帖子中看到的是使用的解串器是948.那么串行器使用的是941还是947?不论是941还是947,都可以使用forward channel 透传GPIO,最大频率是和PCLK有关的。
947的GPIO forward channel的最大速率为:
941的forward channel GPIO的速率为:
另外,https://e2echina.ti.com/support/interface/f/interface-forum/795538/ds90ub947-q1-941这个帖子和这个重复了,我们有任何问题就在这里跟进。所以另一个重复的我就先关掉了。
是不是透传PWM信号,通过改变duty cycle来控制背板的亮度信号?
我认为是可行的,serdes的作用是用来透传,变化的占空比应该是没影响的,只要保证在forward channel支持的频率范围内应该就是可以的。
建议您可以实际验证下。
我是这么理解的呢,但是我没有实际验证过。
建议您实际验证下,有任何问题再讨论。