将P7和P17配置为输入,电平变为低后,I2C时钟消失,如果是高,就不会有问题
您好,
是说SCL吗?这个管脚是主机控制的,芯片不会影响它。
请检查是否其他软件功能禁止了I2C通讯。
此I2C下挂了8个TCA9535从站,I2C总线未接电容,接10K上拉电阻,可以这样设计吗?
TCA9535有三个地址管脚,最多支持8个芯片在一个I2C总线上。
上拉电阻计算请参考下面文档。
I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
TCA9535能改变其上电默认电平状态吗?