各位Ti的技术专家你们好,
我们使用tusb8041进行了usb3.0 hub应用。
现在测试发现一个问题,在我们设备开机前接入了一个usb2.0设备,然后开机,此时这个usb2.0设备无法被识别,windows提示有无法识别的usb设备。
此时,我们再接入一个鼠标,它可以被识别并使用,以上usb2.0都可以恢复正常,但在设备管理器中仍然显示未识别。
对以上出问题的板子更换tusb8041芯片,这个问题仍然存在。
这个问题在我们板子中出现的概率约为4%
请各位专家帮助解决此问题,
谢谢!
附上我们的原理图。