TI的专家们,你们好,
1. 我现在正在调试FPGA->DS90UB914->DS90UB913->image sensor;想通过FPGA配置remote ser 和remote slave。经过测试FPGA->DS90UB914->DS90UB913->image sensor的供电电压均正常,我的image sensor不能直接输出图像,需要通过I2C配置才能输出图像,也就是说pclk没有时钟输出,这种情况下DS90UB914和DS90UB914之间能连接吗?现在的DS90UB914的lock信号一直为低电平,不知道是什么原因
2.image sensor采用外部时钟,通过配置DS90UB913为外部时钟模式,GPO(3)的输入时钟为48MHZ,手册上说经过二分频之后在GPO(2)上输出提供给image sensor,但是实际测到的GPO(2)频率只有5.8MHZ,这是DS90UB913的问题吗还是其他的原因。
附件有DS90UB914-和DS90UB913的原理图,请专家指导,谢谢