大家好,最近在用lmx2581做时钟发生器。但是RFoutA和RFoutB一直没有输出,LD管脚设置成N/2或者P/2也没有任何频率输出。通过mux_out管脚无法回读。原理图是按照lmx2581的EVM来绘制的,环路滤波器是按照clock design tool推荐值选的。
register map如下:
R5 (INIT) 0x00000015
R15 0x021FE80F
R13 0x4082C10D
R10 0x210050CA
R9 0x03C7C039
R8 0x207DDBF8
R7 0x00082317
R6 0x000004C6
R5 0x00308805
R4 0x00000004
R3 0x2004F3E3
R2 0x0FD09002
R1 0xC4002051
R0 0x40870000
请各位帮忙看看哪里出了问题,谢谢!