1、APPRO的DM8127机器的POE电路中,网络变压器选择GST5009 LF,但是查看变压器的结构,该变压器的共模电感位置在线缆侧,在POE供电时会导致共模电感磁饱和,导致共模阻抗很小,降低滤波效果;是否可以认为该变压器是不适用于POE的环境?
2、POE网络变压器的选用时:找到的大部分POE网络变压器中变压器电路结构都是3线共模电感放置在PHY芯片侧,而查看部分文档,3线共模电感放置在PHY芯片侧一般是适用于电流驱动型的PHY芯片,那这种变压器是否也可以适用于电压驱动型的驱动芯片呢?(PHY芯片为AR8031是否为电压驱动型PHY?)