我们soc输出lvds 信号给lt9211, lt9211 将lvds 信号转换成mipicsi信号给 ub935, 目前查看935的寄存器,发现csi接收的状态都不对,请问一般是什么原因呢,
有i2ctool dump 出来的935的状态如下
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们soc输出lvds 信号给lt9211, lt9211 将lvds 信号转换成mipicsi信号给 ub935, 目前查看935的寄存器,发现csi接收的状态都不对,请问一般是什么原因呢,
有i2ctool dump 出来的935的状态如下
您好!
能否提供有关 MIPI CSI-2输出的更多详细信息? 速率是多少、该运行是否具有连续或非连续时钟等
您好!
似乎该值会略低于80Mbps 的最小 MIPI 速率。

您知道此数据的格式吗? 0x5D:0x03 -数据包标头中的1位和2位 ECC 错误 0x5E:0xEE -同步序列错误和 HS 请求模式中的控制错误 根据 UB935的寄存器、这里发送的 CSI-2数据似乎都存在很多错误。 是否已确认此数据已正确重新格式化?
谢谢、我看到寄存器0x5C -> 0x60长期接收错误。 请确认此处发生了什么变化?
您能否确认 UB954的寄存器设置? 如何完成 DVP 至 CSI 转换?