Part Number: DS90UB935-Q1
我们soc输出lvds 信号给lt9211, lt9211 将lvds 信号转换成mipicsi信号给 ub935, 目前查看935的寄存器,发现csi接收的状态都不对,请问一般是什么原因呢,
有i2ctool dump 出来的935的状态如下
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: DS90UB935-Q1
我们soc输出lvds 信号给lt9211, lt9211 将lvds 信号转换成mipicsi信号给 ub935, 目前查看935的寄存器,发现csi接收的状态都不对,请问一般是什么原因呢,
有i2ctool dump 出来的935的状态如下
您好!
能否提供有关 MIPI CSI-2输出的更多详细信息? 速率是多少、该运行是否具有连续或非连续时钟等
您好!
似乎该值会略低于80Mbps 的最小 MIPI 速率。

您知道此数据的格式吗? 0x5D:0x03 -数据包标头中的1位和2位 ECC 错误 0x5E:0xEE -同步序列错误和 HS 请求模式中的控制错误 根据 UB935的寄存器、这里发送的 CSI-2数据似乎都存在很多错误。 是否已确认此数据已正确重新格式化?
谢谢、我看到寄存器0x5C -> 0x60长期接收错误。 请确认此处发生了什么变化?
您能否确认 UB954的寄存器设置? 如何完成 DVP 至 CSI 转换?