Part Number: TCAN1044A-Q1
您好,我们使用TCAN1044进行通信,CANH需要短电源14V,测试结果发现基本都是错误帧。其中波特率数据段时2M,仲裁段是500K。
原理图如下

麻烦问下,
1、CANH短电源模式下工作在什么模式?是不是单线模式?
2、如果是单线模式,CANH的电源是不是一直是短路电源的电压,为什么我测试短路电源的时候CANH电压一直也会变。如下图所示。
绿色线是CANH,红色线是CANL,棕色线是差分结果。
这张图是发送实际报文的结果。

这张图是我们TX信号使用信号发生器发送0101信号的波形图

3、CANH短电源的时候,差分的波形结果,多少V是显性电平?多少V是隐形电平?
4、我们把分裂电阻60R中间的4.7nf改成1nf或者不焊接,链路也通信正常,没有错误帧,这是为什么?