PHY在RGMIIto1000Base-X模式下,是否支持把SIp/n和SOp/n接到QSFP+的某一对RX和TX上?目前设计的思路是将RGMII接口的千兆网转换成千兆光纤传输,但是光纤接口并未使用SFP接口,而是使用了QSFP+接口,关于手册中图8-5中将SFP的LOS/SD接到DP83869的SD设计,由于QSFP+没有此信号,我们在寄存器中禁用了SD功能,并将SD引脚悬空。

此外,已经成功使用此芯片在RGMII to copper模式下通过RJ45网口连通测试,也就是代表供电问题不存在。
1.pdf此PDF是PHY芯片和QSFP+的原理图,C607~C610已经更换为0欧电阻,Functional MODE在RGMII to Copper时,通过P1(RJ45)已经跑通千兆网。现在Functional MODE:已经通过更改电阻换为RGMIIto1000Base-X。外部使用线缆如下:

使用QSFP转SFP的光纤/铜缆跳线接到电脑的万兆网卡上。
LED0和LED1测试均为低。
此外我们还试过自回环测试,使用QSFP28 LC接口光模块,寄存器状态是最下面的那个状态。


问题:1、是否直支持使用QSFP+模块
2、我的原理图设计有无问题
3、RGMIIto1000Base-X模式下,寄存器如何配置,如何检测现有问题并进行调试?