Part Number: SN65DP159
参考xilinx的ZCU102相关设计,但是FPGA使用K7系列,结合自己的应用,没有使用DDC,HDP_SNK信号在我的设计中直接上拉到了3.3V,使用XILINX的HDMI核输出分辨率为1080p@60Hz分辨率视频。
在调试中,DP159输入信号的AC耦合前后断信号都有信号(时钟频率正确,为148.5MHz,时钟单端摆幅约为200mv),并参照xilinx的demo程序进行了配置,且配置后读取的值与预想配置的值一致。
但是在DP159的后端没有对应的波形输出,通过排查,包括电源、OE、HPD等信号的状态,都满足要求,但是无论如何配置都无法输出。
更换了一个DP159后,现象完全一致。
在手册上我看到DP159处于低功耗模式只与OE和HPD_SNK状态相关,但是这两个信号也都正常,且芯片输入信号也正常。请问导致DP159无法输出的原因还有哪些?
请帮忙解答一下,非常感谢!