TI E2E™ 设计支持论坛将于 5 月 30 日至 6 月 1 日进行维护。如果您在此期间需要技术支持,请联系 TI 的客户支持中心寻求帮助。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问高手有什么简单方法实现串口转光纤传输

RS232串口速率最高不到1Mbps,而光纤传输的光模块最低都是100Mbps,请问有什么方法可以让RS232的信号转为适合光模块传输的信号呢?现在考虑用RS232电平转换为CMOS电平,再通过转为差分信号送给光模块,理论上好像可行。但是听说光模块只能传输经过编码的信号,否则0和1的数量不均衡,光纤不能传输。请问高手是这样的吗?如果这种方法不行,那有什么好的方案推荐呢?

  • 如果只作为介质的话,只要使用模块实现光信号和电信号的转换就行了(可参考高压逆变中的PWM信号光纤化)。但这种应用没什么意义,因为速率受制于串口速率。而如果充分利用光传输速率,那串口与光纤似乎不能同步,这种感觉你需要的是modbus网关之类的东西。代价有点高。

  • 如果使用串口转光纤信号的方案,最多采用的是RS232转光纤模块,市面上很常见。比如迈威光电等公司。但是速率取决于两者的低速率串口速率,并且实时性不能保证,有延时。如果你只想采用光纤通信这种方式,而不考虑速度,可以采用这种方案。

  • 经过学习了解,据说是将232的信号转变为CMOS电平以后,再经过4B5B或者8B10B编码,实现01数量平衡后就能通过光模块传输,不过光平衡01数量好像还不够,还需要插入编码来提高码率。突然觉得大学时候的数字电路编码方式才真的应用到了实处,只能重新实践了。

  • 现在就是想自己掌握数据处理和传输的全部知识,所以想自己设计。

  • 光发送电路你可以看看Agilent公司的LED组件光发送模块HFBR-1414,光接收电路看看Agilent公司的LED组件接收模块HFBR-2416。参考一下还是可以的

  • RS232串口和光纤传输事不同的通讯模式,用在各自不同的情况下,通常设备内部基本都采用串口通讯,设备以外为了提高速度和防止干扰,都采用光纤通讯,通常都采用光电转换卡将电平信号转换为光信号,接收端再通过转换卡还原成电平信号,如果你是在短距离通讯可以USB通讯就可以解决了。

  • 来学习的! 又学习了一种解决方案,但是好像需要很深的专业知识啊,知识才是力量!!

  • hyman xiang 说:

    经过学习了解,据说是将232的信号转变为CMOS电平以后,再经过4B5B或者8B10B编码,实现01数量平衡后就能通过光模块传输,不过光平衡01数量好像还不够,还需要插入编码来提高码率。突然觉得大学时候的数字电路编码方式才真的应用到了实处,只能重新实践了。

    如果将232转换为CMOS电平再转换为光模块传输,TI就有这类型的芯片了并且内部已经集成了4B5B或者8B10B编码机制。

  • Kailyn Chen 说:

    经过学习了解,据说是将232的信号转变为CMOS电平以后,再经过4B5B或者8B10B编码,实现01数量平衡后就能通过光模块传输,不过光平衡01数量好像还不够,还需要插入编码来提高码率。突然觉得大学时候的数字电路编码方式才真的应用到了实处,只能重新实践了。

    如果将232转换为CMOS电平再转换为光模块传输,TI就有这类型的芯片了并且内部已经集成了4B5B或者8B10B编码机制。

    [/quote]

    大神终于出现了,请问是什么片子呢?真的有这类片子是什么型号或者给个类别吧,谢谢!

  • 直接串口转光信号的模块有,你这样做的目的是实现远距离传输吗?还是为了提高传输速率 缩短延时了?  速率是由你的串口决定的。

  • 市场上有232转光纤的转接设备的,可以直接使用。例如波仕串口转换器。

  • 是否可以考虑其他串口呢?具体还需了解。

  • 你是要光纤直接接RS232的电平吗?其实你还不如直接TTL直接传输数据,使用光纤发射器就可以,这个不受频率限制。avago哪里有相对应的。驱动你可以用TI的光纤驱动,其实简单点 ,用个光耦就可以驱动 因为你速率那么低

  • GXG 说:

    直接串口转光信号的模块有,你这样做的目的是实现远距离传输吗?还是为了提高传输速率 缩短延时了?  速率是由你的串口决定的。

    是实现远距离传输

  •  可以直接使用max串口TTL芯片,将232或者485转为TTL电平,然后直接使用TTL电平光模块即可转为光纤传输,现提供TTL光模块的管脚接线,具体的成套资料可以QQ联系我

  • sun MR 说:

     可以直接使用max串口TTL芯片,将232或者485转为TTL电平,然后直接使用TTL电平光模块即可转为光纤传输,现提供TTL光模块的管脚接线,具体的成套资料可以QQ联系我

    这就是1x9的光模块吧?能支持没有编码的信号吗?你企鹅号多少?

  • 用光纤传输CMOS····  好像不行吧 从来没听过。

    如果不考虑成本的话 可以用TTL转光纤转换器,串口的话直接用MCU的输出高速的串口有好多可以到4、5Mbit甚至更高。对付一般的通讯的话应该也够用了吧!当然你要是传输视频的话·······

  • 可以选择光模转换,但是损速率!

  • 可以不可以先把资料先存储下来,再集中传送

  • 市面上有232转光信号的光端机。你是想搞懂它的原理么?

  • 采用另一种芯片将232的速率提高

  • 应该有光电转换模块

  • rs232必然有其的局限性,我觉得楼主的分析很有道理,在一定程度上是可行的
  • 请问K.C ,可否将具体的型号告知一下,谢谢!