This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
采用5728与TPD12s016链接如下图所示,问题点是分辨率显示异常,通过示波器检测发现LS_OE和CT_HPD有电压转换,SDA_A会从低到高电平,一直持续高电平。SCL_A一直持续为低电平。3.3V和5V正常。然后将SCL_A接上拉后,SDA_A和SCL_A都为高电平,没有数据变化。此类问题也存在偶发性,几百个板卡存在几个异常,有的必现,有的偶发出现异常,必出现的采取更换TPD12s016芯片会正常。但是偶发的拦截存在问题,请问此类问题是什么问题呢?望回复谢谢。
您好,
恐怕我不会低估您对该问题的描述。 您说 SCL_A 保持低电平、但您说 SLC_A 已上拉。 您能否分享分辨率更高的原理图以及示波器捕获的问题?
您好,
下面是我对这个问题的理解:
I2C_A发生故障,客户已进行X射线检查以确认其不是焊接问题。
SCL_A卡在低位。 客户尝试使用外部电阻器将SCL,SDA拉至VCCA,但I2C_A仍然失败,SCL和SDA一直处于高位。
立即想到的一些想法:
验证VCCA接地是否有0.1uF电容器
验证VCCA是否为1.2-3.3V
I2C_A上还有其他功能吗?
我们是否已证实问题是TPD12S016而不是HDMI控制器? 例如,我们是否换用了"好"和"坏"主板上的TPD芯片?