您好!
采用5728与TPD12s016链接如下图所示,问题点是分辨率显示异常,通过示波器检测发现LS_OE和CT_HPD有电压转换,SDA_A会从低到高电平,一直持续高电平。SCL_A一直持续为低电平。3.3V和5V正常。然后将SCL_A接上拉后,SDA_A和SCL_A都为高电平,没有数据变化。此类问题也存在偶发性,几百个板卡存在几个异常,有的必现,有的偶发出现异常,必出现的采取更换TPD12s016芯片会正常。但是偶发的拦截存在问题,请问此类问题是什么问题呢?望回复谢谢。
您好
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待
您好,
恐怕我不会低估您对该问题的描述。 您说 SCL_A 保持低电平、但您说 SLC_A 已上拉。 您能否分享分辨率更高的原理图以及示波器捕获的问题?
谢谢您的回复。我做了两个操作,第一步先测试的SCL_A 为低电平,测试整个过程中,没有发现高电平产生我们怀疑是不是没芯片的内部上拉没有起作用,第二步我们将SLC_A给了上拉,之后SLC_A一直为上拉,iic还是不正常。原理图是全的,左侧是5728通过TPD12S016接HDMI接口到屏幕。
外接屏幕,应该是主控芯片通过IIC去读取外部连接的屏幕的分辨率,然后适配分辨率。通过这个逻辑我们观察分辨率异常板卡IIC确实存在异常,更换芯片会正常,原理图中DNI为不焊接电阻。如果是焊接不良的问题我们采用X-RAY检测过焊接是良好的。我们怀疑如果是来料不正常为什么还有偶发现象。
下面是我对这个问题的理解:
I2C_A发生故障,客户已进行X射线检查以确认其不是焊接问题。SCL_A卡在低位。 客户尝试使用外部电阻器将SCL,SDA拉至VCCA,但I2C_A仍然失败,SCL和SDA一直处于高位。立即想到的一些想法:
验证VCCA接地是否有0.1uF电容器
验证VCCA是否为1.2-3.3V
I2C_A上还有其他功能吗?
我们是否已证实问题是TPD12S016而不是HDMI控制器? 例如,我们是否换用了"好"和"坏"主板上的TPD芯片?
您好:
谢谢您的回复。
1.验证VCCA接地是否有0.1uF电容器,原理图中没有加,加上后电容后,故障一直有,VCCA电平在没有加时也是稳定的。
2.VCCA电平是3.3V
3.此处IIC 没有外接任何其他内容。
4.从芯片5728通过IIC协议到TPD12S016。我们尝试换过屏幕,异常一直都存在。更换了TPD12S01芯片,屏幕分辨率立刻会正常。
问题点:
如果必发的情况,我们更换芯片就可以了,如果存在偶发的现象,那么是会存在检测不到这类问题的风险,请问这类我们设计上存在什么问题吗?
感谢您的反馈。 这些电路板是在生产线上制造、还是手工组装? 使用此器件时我没有遇到过此类偶发问题。