E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
接口
接口论坛
提及
标签
更多
提出相关问题
什么是相关问题?
相关问题是指与本问题有关联性的问题,”相关问题“ 被创建后,会自动链接到当前的原始问题。
提出新问题
状态
个回复
0 个回复
名订阅用户
13 名订阅用户
次查看
21 次查看
用户
0 名在线用户
TAS3204
选项
标签
选项
共享
更多
相关
TCA9548A: TCA9548A I2C address and TPS22993 I2C address are conflicted. Do you have solution to use 8 pieces TCA9548A and 8 pieces TPS22993 by one I2C bus ?
Part Number: TCA9548A Other Parts Discussed in Thread: TPS22993 I have used 8 pieces TCA9548A and 8 pieces TPS22993 by one I2C in one Printed Circuit Board Assembly. I have a question. TCA9548A I2C...
I2C Pass-Through 和I2C Pass-ALL
TI 工程师 你好,I2C Pass-Through 和I2C Pass-ALL是什么意思,他俩是要同时设定吗?我看之前的贴子,TI的工程师是说他俩要同时设定。
求助:I2C-CPEV/NOPB: USB I2C Interface Board -----PC Software
客户使用----I2C-CPEV/NOPB: USB I2C Interface Board----急需上位机软件。谢谢!
DS90UB948-Q1: 948的I2C接口可以连接多个I2C slave device吗
Part Number: DS90UB948-Q1 屏端解串器为948,TP是I2C接口的,LCD的故障诊断模块也是I2C的。这两个I2C从机能同时接入948的I2C上吗(pin45/pin46)?
XC3S200AN通过I2C对CDCL6010芯片进行配置,CDCL6010的I2C不输出应答。
Other Parts Discussed in Thread: CDCL6010 板子上有两片CDCL6010,XC3S200AN通过I2C对它们进行配置,XC3S200AN是I2C主设备,两片CDCL6010是I2C从设备,地址分别设置为00与01。XC3S200AN的I2C接口逻辑简单仿真是对的,chipscope抓的输出的波形也没有问题,就是收不到CDCL6010的应答位,两片CDCL6010都收不到...
不使用I2C接口解法
yu pengchao
Prodigy
40
points
Part Number:
TAS3204
对于不使用的I2C接口,建议拉高还是拉低,如果拉低,是否会有问题
3 天前
引用
x
出现错误。请重试或与管理员联系。