Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY
TI有很多款烧录器,我想请问一下,那款烧录器支持 LMK5B33216 系列的芯片烧录
TI有很多款烧录器,我想请问一下,那款烧录器支持 LMK5B33216 系列的芯片烧录
你好 我的USB2ANY设备坏了 我是直接通过串口写脚本去实现输出的,目前屏幕已经可以正常显示,但是存在的问题是屏幕显示有些许问题,屏幕边缘图像感觉有锯齿 不平滑
图像如下:
PLL配置代码如下:
DS160PR410 EVM提到的下载器USB2ANY,必须使用USB2ANY下载器吗?手上有TI的 USB Interface Adapter(电源PMBUS用的),可以用来配置 DS160PR410吗?
1、USB2ANY和 USB Interface Adapter两个下载器都是USB转I2C,有什么区别,可以通过软件升级相互 替换吗?
2、DS160PR410在按照EVM的电路设计后…
应用场景:
在使用一路MIPI DSI4lane 输入2560x768拼接RGB888 数据到 DS90UH941AS-Q1经过内部分离器分成两路1280x768的串行信号分别输入2路DS90UB928Q进行解串后转换为LVDS信号,分别输出道两块LVDS Panel。
如规格书下图所示,
1、MIPI DSI 两路1280x768左右拼接未完成情况下…