• LMX2571使用问题

    Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, LMX2581, CLOCKDESIGNTOOL, LMX2572

    关于LMX2571的使用,我们有一些疑问想请教一下。

        1.这款芯片具有FSK调制功能,和我们想使用的GMSK两点调制不太一样,不知道怎么将调制信号加载到VCO上去,另外 SPI 编程、I2S 编程和 PIN 模式编程不知道对GMSK两点调制有什么用。问题一是怎么将调制信号加载到VCO上去,哪些编程模式对我是否有用。

       2.问题2是关于环路带宽设置的问题…

  • LMX2571应用用问题

    LMX2571 用作Anaiog FM Modulation 调制信号如何接入?

  • LMX2571的FSK和MICROWIRE的功能和关系

    Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

    请教一下频率合成器LMX2571控制接口FSK和MICROWIRE各负责什么功能,都能修改内部的寄存器吗?我是需要把两个接口都连到FPGA上,还是只要选一个给FPGA做控制就行?

  • 频率合成器LMX2571输出500MHz差分时钟如何实现

    Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, ADC08D500, LMX2582, LMK04906

    各位大神,我现在要用LMX2571输出一个500MHZ差分时钟给ADC08D500的LVDS输出用,请教LMX2571的RFOUTTX和RFOUTRX能作为差分输出接吗,比如两个输出时钟相同,调相位差180°这样可行吗?

    ADC08D500的参考设计里,用了一个ADTL2-18把单端转差分,这个可靠吗?看原理图symbol,ADTL2-18像是个变压器…

  • LMX2571切换频率有杂散

    Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

    LMX2571配好寄存器以后,产生两个频率,230M和280M,两个频率以30ms周期切换,示波器测得频率转换时间位100us左右,用频谱测量两个频率,如图,产生了杂散,杂散频率不固定,不知道是什么原因。

    PS:两个频率一大一小是因为只接了一个探头。

  • LMX2571的4FSK调制问题

    目前寄存器配置如下:
    data[1] = 0x3CA000;
    data[2] = 0x3A8C00;
    data[3] = 0x357806;
    data[4] = 0x2F6000;
    data[5] = 0x2A0210;
    data[6] = 0x290808;
    data[7] = 0x28081C;
    data[8] = 0x2711FB;
    data[9] = 0x230C87;
    data[10] = 0x221001;
    data[11] = 0x210000;
    data[12] = 0x200…

  • lmx2571解调?

    Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

    LMX2571这个芯片可以解调FSK信号吗?

    是通过什么接口数据解调信号(数据)的?

  • LMX2571在317M输出时波形杂散极大

    Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

    我使用的50M晶振,使用PLLatinum Sim软件及TICS Pro软件执行设计。

    LMX2571工作于频率合成器模式(synthesizer mode ),没有外置VCO,未使用FSK功能。

    现在问题是频率合成基本正确,但波形杂散极大。

    我的电路如图:

    TICS寄存器配置如图,

    利用PLLatinum Sim计算得环路滤波器如图。

    R2用软件推荐的是0.18千欧,实际焊接中0.18k欧姆为200欧姆,PLLatinum…

  • lmx2571 FSK deviations

    你好:

           我想使用pin mode 2FSK调制方式,现在R9写入最大频率偏差值只有500KHZ,怎样使两个频率偏差变大,更改哪个寄存器?手册8.1.1有关于偏差值计算的公式,不是很明白,f1 – f2 = Δfmin = fPD * {[(N + 1) / DEN] – (N / DEN)} = fPD / DEN。是改fPD 还是改 DEN?

    谢谢!


  • lmx2571 loop bandwidth

    Other Parts Discussed in Thread: CLOCKDESIGNTOOL, LMX2571

    您好:

         1. 请问如何更改loop bandwidth值,手册上说波特率受限于loop bandwidth。而loop bandwidth又跟fpd有关,不知是什么关系,如何根据波特率更改它。

    2.我现在做2FSK调制,两个信号的切换频率要1MHZ以上。现在增加Trctl切换频率但是两个输出信号切换速率没有变化。请问是因为loop bandwidth吗?

    谢谢!期待您的回复。

  • lmx2571符号速率

    Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

    您好:
        现在我输出2FSK调制信号,TrCtl使用占空比百分之五十的方波切换,当TrCtl切换速率达到100KHZ以上时,两个信号切换速率就不是TrCtl切换速率,而且两个信号切换周期会发生变化。请问什么原因。还有就是lmx2571芯片几种模式中哪个模式切换速率最快?都分别达到多少?以2FSK为例。
    谢谢!

  • LMX2571参考设计TIDA-00886中,R15~R20是什么作用?

    可否不接?

    上方的L1、L2及C8、C9应该是构成了open-drain,开路输出。

    如果我使用push-pull,推挽输出,可否只接一个100pF电容到BNC头?

    到另一个需求时钟源的器件上,中间只加了一个100pF电容是否可以?

    是否需要如R15~R20,接对地电阻?

  • lmx2571 FSK SPI FAST mode

    您好:

           手册上关于FSK SPI FAST mode 怎样设置没有详细说明,想问下怎样写入两个频率,并且进行切换,是怎样直接写道R33寄存器的。现在没有响应。

  • LMX2571中,部分未使用的引脚应作如何处理?

    如果不使用外部VCO,也就是“合成器模式”(synthesizer mode)。

    引脚30:CPoutExt,我使用内置的VCO。

    引脚24:Fin,我使用内置VCO,手册载明是Open or AC coupled to GND,交流耦合到地的话多大电容?或者NC就行?

    引脚28、29:FLout1、FLout2。我使用内置VCO,这两个引脚还有什么用吗?如果无用应该如何处理?

    此外,

    VcpExt在合成器模式下,手册指明可以接3.3或5V,我两种电源都有,接入哪一种比较好…

  • TI参考设计TIDA-00886中,为何对LMX2571使用了两个晶体振荡器作参考时钟源?

    Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

    如图所示,使用了一个CWX813-20MHz的CMOS时钟,和一个7B-10.000MEEQ时钟。

    为何做这样的设计?

    我正在设计一个扫频仪,是否可以使用单一晶振为LMX2571提供时钟?

  • LMX 2571上电CPOUT输出2.5V

    Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

    你好,我现在LMX2571无法锁定,使用内部VCO,一开始上电不配置数据时CPOUT输出为0.33V,一段时间后这个电压就变为2.5V,这个现象是为什么,谢谢

  • Lmx2571 锁频后,改变N值后,lmx2571 不能锁定

    Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, CODELOADER

    使用Lmx2571 在配置成功并且锁定频率后,要改变锁定频率,改变F1的相关寄存器后,lmx2571不能锁定频点,这里需要怎么操作才可以继续改变其频点

    改变频率修改的寄存器

         R4: 0x04301B

         R3: 0x03FFFF

         R2: 0x022AAA,

         R1: 0x01FFEA

         R0: 0x000C03

          

  • LMX2571锁定后倍频信号,环路带宽的变化

    Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

    你好,LMX2571锁定后对信号进行倍频或分频,信号的环路带宽及相噪会怎么变化,为什么,请帮忙解答,多谢了。

  • LMX2571 PLL 无法锁定

    请问Vrefvco的电压范围是多少?目前PLL无法锁定,只有VREFVCO的电压和评估板不同,测试值是2.3V,评估板测试值是2.5V。

  • LMX2571 FSK fast SPI mode

    Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

    你好,LMX2571支持4种调制模式,其中SPI和fast SPI两种模式的接口怎么接,使用MICROWIRE还是FSK_D[0:2]/FSK_DV,谢谢

  • 【本土视频】TI 工程师中文详解接口/时钟相关产品、设计

  • RE: LMX2571 I2S mode频率调整范围以及VCO的输出校准

    您好,
    只有当需要改变VCO的频率时,才需要进行VCO校准。
    总锁定时间包括(1)编程时间(2)VCO校准时间和(3)模拟环路锁定时间。
    如果在切换到新的VCO频率时需要改变输出分频器,那么由于寄存器写入时间增加,只有(1)会更长。
    如果频率变化仅仅是由于输出分频器值的改变,则不涉及“锁定时间”,只需对分频器寄存器进行编程即可。分频器的响应时间很快,在ns范围内
  • LMX2571 I2S mode频率调整范围以及VCO的输出校准

    1.看到芯片有校准的功能,这个是在上电的时候校准一次就好了么,还是说每次切换VCO都要校准?

    2.想得到FM的chirp连续频率变化的输出,如果要跨越两个VCO,需要校准么?可以设置不校准么?

    3.在I2S模式或者SPIfast模式下直接配置输出频,这个时候可以直接改输出分频CHDIV1 和CHDIV2

    的么?可以的话,输出会直接跳到对应的频率还是说会怎么样?这个稳定时间大概是多少?

  • RE: LMX2571使用问题

    对于I2S接口调制,发送的调制数据是频偏吗?
  • RE: LMX2571锁定问题

    您好,您的意思是输出384MHz能锁定,385M输出不能锁定是吗?

    那么这几个分频系数怎么设置的? VCO 频率范围多少,是否超过内部VCO 频率范围导致输出不能锁定?

    另外注意倍频系数Mult需要大于Pre-divider。

    建议使用TI的软件TICSPro来帮助进行寄存器设置:

    https://www.ti.com/tool/TICSPRO-SW

1 2 3