• DS90UH983-Q1: 超级帧等问题咨询

    Part Number: DS90UH983-Q1
    Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

    Dear TI

    目前我们采用UH983一拖二接两个UB948的方案,

    其中Port0的分辨率为1920×480,Port1的分辨率为1280×720,我们想咨询一下这种情况超级帧应该怎么配置?可以允许Port0的宽比Port1小吗?

    我们采用ALP_98XPROFILE_UPDATE_v03.zip对ALP进行更新,但是打开UH…

  • LMK5B33216: 这款IC可以使用哪一款烧录器进行烧录

    Part Number: LMK5B33216
    Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

    TI有很多款烧录器,我想请问一下,那款烧录器支持 LMK5B33216 系列的芯片烧录

  • DS90UB988-Q1: 像素输出不平滑

    Part Number: DS90UB988-Q1
    Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

    你好 我的USB2ANY设备坏了 我是直接通过串口写脚本去实现输出的,目前屏幕已经可以正常显示,但是存在的问题是屏幕显示有些许问题,屏幕边缘图像感觉有锯齿 不平滑
    图像如下:

    PLL配置代码如下:

    from smbus2 import SMBus
    import struct
    bus_number = 3
    bus = SMBus(bus_number)
    #UB947 = int(input…
  • DS160PR410: DS160PR410 EVM提到的下载器USB2ANY,必须使用USB2ANY下载器吗?手上有TI的 USB Interface Adapter(电源PMBUS用的),可以用来配置 DS160PR410吗?

    Part Number: DS160PR410
    Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY,

    DS160PR410 EVM提到的下载器USB2ANY,必须使用USB2ANY下载器吗?手上有TI的 USB Interface Adapter(电源PMBUS用的),可以用来配置 DS160PR410吗?

    1、USB2ANY和 USB Interface Adapter两个下载器都是USB转I2C,有什么区别,可以通过软件升级相互 替换吗?

    2、DS160PR410在按照EVM的电路设计后…

  • DS90UH941AS-Q1: 如何生成941AS+928Q的Pattern初始化参数表以及上电时序控制

    Part Number: DS90UH941AS-Q1
    Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

    应用场景:

    在使用一路MIPI DSI4lane 输入2560x768拼接RGB888 数据到 DS90UH941AS-Q1经过内部分离器分成两路1280x768的串行信号分别输入2路DS90UB928Q进行解串后转换为LVDS信号,分别输出道两块LVDS Panel。

    如规格书下图所示,

    1、MIPI DSI 两路1280x768左右拼接未完成情况下…