Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY
TI有很多款烧录器,我想请问一下,那款烧录器支持 LMK5B33216 系列的芯片烧录
TI有很多款烧录器,我想请问一下,那款烧录器支持 LMK5B33216 系列的芯片烧录
我们客户想要使用 USB2ANY 烧录LMK5B33216,把指令插入到其它命令中执行,所以想请问一下该烧录器是否支持不使用GUI 的情况下使用 CMD line 执行烧录和verify?谢谢
嗨! 我想使用USB2ANY通过SMBUS调试DS280DF810,遇到下面问题 USB2ANY Explorer工具软件识别到USB2ANY调试设备,如下图
SigCon Architect EVM GUI工具软件无法识别到USB2ANY调试设备
请问相关原因和操作指导,谢谢
DS250DF410能否提供可以参考的固件配置文件?
Sig Architect使用时必须要接专用接口适配器(USB2ANY 或 Aardvark)吗,采用通用的USB转I2C适配器连接到芯片是否可以?
如何使用EOM监测 DS90UB688-Q1 FPD IV 的眼图
你好 我的USB2ANY设备坏了 我是直接通过串口写脚本去实现输出的,目前屏幕已经可以正常显示,但是存在的问题是屏幕显示有些许问题,屏幕边缘图像感觉有锯齿 不平滑
图像如下:
PLL配置代码如下:
在加串器为DS90UB947 解串器为DS90UB988情况下,目前可以测量到DS90UB988-OLDI的输出,但是屏幕的显示不正常,屏幕显示如下:
此时读取寄存器0X53值为:0x02,寄存器0X54的值为:0x91,此时屏幕通道0以及通道1均已使能输出,OLDI的PLL也已经配置完成.
降级到1_8的话,插入电脑,提示我至少需要2_5
官网上只有最新的固件2_7 ,
是否可以下载到版本号为 2_5 的固件?
As the picture shown below, my DS90UH949EVM board is not recognized correctly by ALP. On the…
你好!
我们的983开发板使用发现,电脑无法识别983的设备信息,可能调试中损坏,MCU430和983之间有三组I2C接口,默认的是I2C0吗?能否切换到I2C1或者2上?是跳线帽直接跳过去就行还是MCU固件需要更改?
请帮忙解答,多谢!
将 USB 转 miniUSB 电缆从 PC 插入主板 ,D36 缓慢亮起?软件识别不到,该怎么解决呢?
您好,我们目前正在打算使用ds90ub953、ds90ub954和TDA4VM使用serdes通路,但是目前ds90ub953暂未获取。
因此我们打算使用ds90ub954中的pattern generator生成图形模拟输入信号。现有两个问题想明确:
1.我们目前将ds90ub954供电,并将其与TDA4VM相连…
如题
我们将解串器与SK-TDA4VM连接成功,但是由于sensor设备未到,请问TI有无提供某些方法模拟数据传输,从而验证数据通路(960<--->soc)的正确完整
你好,
我们在使用DS80PCI800芯片时,有个问题需要请教一下,如何使用tool(SigCon Architect)(USB2ANY) write to external EEPROM?
场景是:SOC ==> 941 ====(线束)==== 948 == > LCD
1、发现在开机过程中,LCD显示的画面会偶发出现瞬时闪烁。当换一条线束后,该现象明显减弱甚至上千次也不再复现,当换回原来线束,复现概率又明显变高。
2、看起来是线束的差异导致的。但是针对容易复现的线束,在SOC侧调整输出的timing,也能降低复现的概率。
DS160PR410 EVM提到的下载器USB2ANY,必须使用USB2ANY下载器吗?手上有TI的 USB Interface Adapter(电源PMBUS用的),可以用来配置 DS160PR410吗?
1、USB2ANY和 USB Interface Adapter两个下载器都是USB转I2C,有什么区别,可以通过软件升级相互 替换吗?
2、DS160PR410在按照EVM的电路设计后…
hi,
my IVI has two display prot,one serializer is 941,the other serializer is 947.all display panel deserializer is 948. the same panel is connected to 941,link ok,display ok,but connected…
TI的工程师,您好~!
使用USB2ANY工具的IIC接口连接到自研板子上,无法识别948。ALP工具升级固件的时候,显示没有可选择的固件。
我的设备连接是这样子的:
USB2ANY工具的IIC接口连接到自研显示屏板子上的DS90UB948,948没有接入任何串行器设备(没有输入),我的目的是想通过USB2ANY工具,控制948进行内部的图像输出,检查我的电路和显示屏是否是正常的…
Dear teams,
長久以來感謝您的協助,我在使用DS90UB949-Q1EVM和USB2ANY以及ALP時有以下問題,再麻煩您協助解惑,謝謝!
应用场景:
在使用一路MIPI DSI4lane 输入2560x768拼接RGB888 数据到 DS90UH941AS-Q1经过内部分离器分成两路1280x768的串行信号分别输入2路DS90UB928Q进行解串后转换为LVDS信号,分别输出道两块LVDS Panel。
如规格书下图所示,
1、MIPI DSI 两路1280x768左右拼接未完成情况下…
测试FPD-Link信号,要用到ALP软件,需要配I2C转USB的一个固件,请问是什么USB boards呢?
目的:想通过ALP软件中的MAP工具,测试下964芯片的链路状况
1、软件安装问题:
在win10上安装ALP软件v1.57.0010软件和ALP-PROFILE-UPDATE软件:发现的问题是:两个软件安装在同一目录下时,964通过I2C与USB2ANY连接到ALP时,会出现错误信息:
hi,ti:
请问有没有947 948眼图测试的文档或者脚本,或者用usb2any 和ALP工具上测试的方法文档