你好!
ISO1050 CANH与CANL之间加电容与不加电容的波形不一样,请问一下有没有其他解决方案 ?
1、这一张是测试canH与canL上的波形,can线长35米,匹配电阻两端都是120Ω并在can线上。
2、这一张是我在ISO1050芯片的canH与canL引脚加1nF电容的,测试线上canH与canL上的波形,can线长35米,匹配电阻两端都是120Ω并在can线上。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您可以用示波器同时测量 TX , RX 和 CANH , CANL 波形(TX, RX, 和CANH, CANL在同一示波器屏幕上显示)吗?以确认 ISO1050 的输入是否与输出相匹配
通过显示在同一示波器屏幕上TX, RX, 和CANH, CANL的波形看,您可以测量出来附上吗
图片直接拖过来应该就可以,如果不可以的话,您可以告诉我您的图片后缀吗,我向有关部分反馈下这个问题
您可以上传word文档吗?这样您将图片放进word文档上传上来
您可以尝试我以下截图步骤上传图片或文件
点击回复,会出现回复对话框,在回复对话框最下部有菜单栏,点击“插入”,选择“图像/视频/文件”,出现如下上传文件对话框,点击”上传“,从路径中选择需要上传的文件
以上步骤不可以的话,我邮件您,您可以通过邮件发给我
我想确认下,CAN总线是否存在任何功能问题?总线上的干扰是否导致了性能下降?
关于波形
1、您是在数据速率是 500kbps、总线长8米 时测量的吗?
2、您可以提供CANH 和CANL 单端波形吗
也就是说CAN总线上的干扰已经导致CAN总线不能正常通信是吗?
您可以附上CANH 和CANL 单端波形,看下单端上的干扰是什么样的?
也就是说CAN总线上的干扰已经导致CAN总线不能正常通信是吗?
您可以附上CANH 和CANL 单端波形,看下单端上的干扰是什么样的?
您好,您的问题解决了吗?如果没有,可以给出关于以上几点的反馈吗