ISO7240M,四通道输出,其中两个通道输出准确无误,第三个输出电压偏低,第四个输出电压更低,已经达不到后续驱动芯片所需要的输出电平了,请问是什么原因,隔离芯片坏了?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
ISO7240M,四通道输出,其中两个通道输出准确无误,第三个输出电压偏低,第四个输出电压更低,已经达不到后续驱动芯片所需要的输出电平了,请问是什么原因,隔离芯片坏了?
抱歉回复晚了
异常通道断开后级电路输出正常吗?
这两组驱动您是否做过交叉验证,即正常输出的一组换接为异常输出的驱动芯片,看是什么情况?
您测试了几块板子是这种情况?
电路图没有显示,您可以重新上传吗?
图1黄色波形是指输入波形吗?上升沿和下降沿变缓应该不是供电问题,应该是输入信号线输入电容太大的缘故,ISO7240M的输入信号PCB走线长吗?如果走线比较长会形成寄生电容,造成上升沿和下降沿变缓;
您可以给出下面问题答复吗?
异常通道断开后级电路输出正常吗?
这两组驱动您是否做过交叉验证,即正常输出的一组换接为异常输出的驱动芯片,看是什么情况?
您测试了几块板子是这种情况?
如果上图1黄色波形是指输入波形,这应该是没问题的,符合输入信号要求;
VCC2也是5V供电吗?您实测输出端VCC2管脚电压正常吗?这应该是正常的,因为您开始已描述说“其中两个通道输出准确无误”,但是建议再实测下
异常输出后级接的电路与正常工作的通道接的电路是一样的吗?因为输出电流越大,输出电压降越大