This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ISO7240M: 控制器输出经过隔离芯片隔离之后,送至驱动芯片驱动开关管,隔离芯片有点问题

Part Number: ISO7240M


ISO7240M,四通道输出,其中两个通道输出准确无误,第三个输出电压偏低,第四个输出电压更低,已经达不到后续驱动芯片所需要的输出电平了,请问是什么原因,隔离芯片坏了?

  • 您好,

    异常的通道输入信号正常吗?

    是一上电就异常还是工作一段时间后异常的?

    四个通道的输出,驱动的电路是一样的吗?异常通道断开后级电路输出正常吗?

  • 异常通道的输入正常

    一上电就不正常

    四个输出两两一组接入相同的驱动,有一组正常,输出电压不够的是其中一组

  • 抱歉回复晚了

    异常通道断开后级电路输出正常吗?

    这两组驱动您是否做过交叉验证,即正常输出的一组换接为异常输出的驱动芯片,看是什么情况?

    您测试了几块板子是这种情况?

  •  测试了一块板子,目前发现隔离芯片的输入波形也有一些异常,输入通道的电容2pf,矩形波周期10000ns,这个矩形波畸变太明显是隔离供电电流不够的原因吗

     采用的供电方式如图,下端隔离输入,上端输出,四路12V矩形波经过分压电阻分压之后输入隔离芯片出现第一个图所示的情况

      这两个图是隔离芯片的输出(黄色),都没有达到5V,第二个更低

  • 我用5V直流直接强制拉高异常的输出引脚之后,该引脚有一定概率恢复正常电平输出。

  • 电路图没有显示,您可以重新上传吗?

    图1黄色波形是指输入波形吗?上升沿和下降沿变缓应该不是供电问题,应该是输入信号线输入电容太大的缘故,ISO7240M的输入信号PCB走线长吗?如果走线比较长会形成寄生电容,造成上升沿和下降沿变缓;

    您可以给出下面问题答复吗?

    异常通道断开后级电路输出正常吗?

    这两组驱动您是否做过交叉验证,即正常输出的一组换接为异常输出的驱动芯片,看是什么情况?

    您测试了几块板子是这种情况?

  •  隔离电路连接图,底部为分压电阻,测试了一块板子出现这种情况,手里只有一片隔离芯片,异常通道断开之后,输出仍然不正常,交叉验证不太能进行,板子比较大已经焊接完毕

    信号线走线确实有一点长,可能是走线的缘故

  • 如果上图1黄色波形是指输入波形,这应该是没问题的,符合输入信号要求;

    VCC2也是5V供电吗?您实测输出端VCC2管脚电压正常吗?这应该是正常的,因为您开始已描述说“其中两个通道输出准确无误”,但是建议再实测下

    异常输出后级接的电路与正常工作的通道接的电路是一样的吗?因为输出电流越大,输出电压降越大