你好
现在我再正规购买了 10片ISOW7841。
我们为客户购买了一盒,用其中5片,做了5组测试。
第一脚 ,VCC 接5V。外部电源。
测量Viso 脚,按数据手册,设置反馈,使Viso 输出约3.3V。但是,实际上测量Viso与GND2之间电压。
第一片,约1V。
第二片,约1.725V。
第三片,约4V。
第四片,约1.7V。
第五片,约1V。
这是为什么,是不是芯片里的DCDC转换有问题。
或者是在使用上注意的细节,没有注意到。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
现在我再正规购买了 10片ISOW7841。
我们为客户购买了一盒,用其中5片,做了5组测试。
第一脚 ,VCC 接5V。外部电源。
测量Viso 脚,按数据手册,设置反馈,使Viso 输出约3.3V。但是,实际上测量Viso与GND2之间电压。
第一片,约1V。
第二片,约1.725V。
第三片,约4V。
第四片,约1.7V。
第五片,约1V。
这是为什么,是不是芯片里的DCDC转换有问题。
或者是在使用上注意的细节,没有注意到。