Part Number: ISO1640
Hi,
我们在使用ISO1640做I2C隔离的过程中,信号没有通过隔离器。
下图为原理图部分:

下图为side1的输入信号:

很抱歉我没有保存下输出信号的图片了,输出始终保持高电平(副边的5V)。
已经验证过原副边供电正常,且更换过新的器件。
能否帮我检查一下原理图设计,分析一下可能的原因?
Best Regard
Zhuo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: ISO1640
Hi,
我们在使用ISO1640做I2C隔离的过程中,信号没有通过隔离器。
下图为原理图部分:

下图为side1的输入信号:

很抱歉我没有保存下输出信号的图片了,输出始终保持高电平(副边的5V)。
已经验证过原副边供电正常,且更换过新的器件。
能否帮我检查一下原理图设计,分析一下可能的原因?
Best Regard
Zhuo
您好,两边SDA 接的电容C99,C100 和C101的作用是什么?
将这几个电容去掉试试。

Hi,Kaitlyn
以上电容器均并联在原副边两端电源与地之间,没有挂载在i2c总线上。i2c总线上只有上拉电阻到vcc。
anyway,我还是尝试了您的方法,去掉电容后的波形与之前一致。
以下为完整的电路图结构,供您参考。其中tpl0401封装画错了,但在测试iso1640的过程中,并没有挂载从设备。
目前的情况就是信号没有从side1传递到side2。
抱歉由于是用手机编辑排版可能有点乱,请问您能帮我在分析一下可能的问题原因吗?

电路没什么问题了, 根据您的描述原副边电压也没问题,可以排除电源问题。
您是在哪儿购买的这款芯片?