Part Number: ISOUSB211
您好:
USB眼图在经过ISOUSB211时发生了变化,请问这些变化会引起USB设备的识别和通信问题吗?如果有问题,有什么改进方法吗?
采用ISOUSB211EVM板进行测试。
未经过ISOUSB211的眼图如下图所示:

经过ISOUSB211和一条较短的USB线,眼图如下图所示:

经过ISOUSB211和一条较长的USB线,眼图如下图所示:

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: ISOUSB211
您好:
USB眼图在经过ISOUSB211时发生了变化,请问这些变化会引起USB设备的识别和通信问题吗?如果有问题,有什么改进方法吗?
采用ISOUSB211EVM板进行测试。
未经过ISOUSB211的眼图如下图所示:

经过ISOUSB211和一条较短的USB线,眼图如下图所示:

经过ISOUSB211和一条较长的USB线,眼图如下图所示:

你能确认一下这里的电缆有多长吗?
当使用ISOUSB211和较短的USB电缆时,我看到眼图看起来不错。测试说失败主要是因为EOP宽度测试失败,其中EOP宽度为10.8,而不是没有ISOUSB211的8.06。请注意,ISOUSB211是一个2-Hub设备,因此,它最多可以有8个随机位(除了8个EOP位),如下面的USB 2.0标准截图所示。因此,10.8 EOP宽度不应被视为失败,而测试程序似乎没有考虑到这一点。

插入ISOUSB211和更长的EOP宽度不会导致任何功能故障。
你能确认一下这里的电缆有多长吗?
眼图似乎出现了故障,预计在长达5米的USB电缆上不会发生这种情况。请确认电缆长度。
最终的应用程序是什么吗?
您好:
较短的线缆是20cm,较长的是100cm
我们遇到的问题是经过ISOUSB211后,PC端不能正常识别出USB设备。
PC端的设备管理器界面只是在连接设备时刷新一下,然后就没识别出设备
100cm的电缆长度不应导致任何连接问题。
为了更好地理解这个问题,你能分享以下内容吗?
测试装置的照片
主机侧和外围侧连接了什么?
共享客户板的原理图和连接到ISOUSB211的处理器的零件号。
请连接USB闪存盘、鼠标或任何其他USB外围设备连接到EVM,并用PC进行测试,以确认EVM工作正常。
如果可能的话,请在客户板和ISOUSB EVM之间安装一个USB集线器,然后连接到PC以检查它现在是否正常工作。
测试装置照片如下:

主机侧连接PC机,Windows11系统。外围侧是RK3568处理器,就是ISOUSB211两侧的连接状态
连接U盘测试正常
ISOUSB EVM和PC间安装USB集线器后正常工作