器件是否可以4个并行使用?共用相同的总线,4个元器件的EN使能单独用一个IO。或能否更多于4个并机使用呢?
目前我司发现不能并机使用,原因是IND引脚的电平在EN为低电平时,始终为2V左右的电压。
选用了一片带SPI接口的ADC芯片,通过数字隔离与FPGA通信,但是ADC的SPI接口是三线的,MOSI和MISO合并成了SDIO,如下图,可不可以把ISO6741的INC与OUTD连接,OUTC与IND连接进行数据双向传输,当FPGA输出数据时,EN1无效,当ADC输出数据时EN1有效。谢谢!
如何将 SPI MCU 连接到多个隔离式 SPI 节点?