Part Number: SN74AHC1G08
你好
如下图,我们需要由SN74AHC1G08 输出3路信号,负载都是高阻输入的,包括
1)通过背板给2个主控卡cpld提供输入,设备要求默认cpld的输入默认为低,由于对端板子已经做好,只能在SN74AHC1G08这边默认做下拉了
2)给本地LED提供控制信号,控制一只NMOS,默认要关断,因此,也需要下拉
如果不加下拉,电路功能上可能会有问题,请帮忙看看,下图是否可以,谢谢

Part Number: SN74AHC1G08
你好
如下图,我们需要由SN74AHC1G08 输出3路信号,负载都是高阻输入的,包括
1)通过背板给2个主控卡cpld提供输入,设备要求默认cpld的输入默认为低,由于对端板子已经做好,只能在SN74AHC1G08这边默认做下拉了
2)给本地LED提供控制信号,控制一只NMOS,默认要关断,因此,也需要下拉
如果不加下拉,电路功能上可能会有问题,请帮忙看看,下图是否可以,谢谢

alice 你好
非常感谢你的回复,因为其中有一路是驱动NMOS的,按道理,需要在NMOS的G极下拉到地,因此,SN74AHC1G08 需要一个下拉,其它两路类似,是cpld的输入,需要加一个电阻,提供默认电平,假设SN74AHC1G08所在的这个板子不在位的话,那么就由下拉电阻起作用,但当SN74AHC1G08所在的这个板子插上的时候,就相当于在SN74AHC1G08 的输出端加了一个下拉,不知道这样是否可以,请帮忙看看,谢谢。
您好,
假设SN74AHC1G08所在的这个板子不在位的话,那么就由下拉电阻起作用,但当SN74AHC1G08所在的这个板子插上的时候,就相当于在SN74AHC1G08 的输出端加了一个下拉
可以,但SN74AHC1G08输出电平取决于输入。