This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于TXB0108PWR使用问题

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

  目前我选择了8 BIT双向电平转换芯片TXB0108PWR,用FPGA IO脚2.5V通过该片子转换为3.3V电平,来控制射频低噪放芯片的使能引脚, 出现了如下问题:

1:OE引脚不给电压,输出端呈现高阻抗状态,A输入端测试FPGA IO脚输出的2.5V电平,没有任何问题

2:OE置2.5V,VCCA:2.5V  VCCB:3.3V,   用示波器测试A输入端,发现波形失真,存在很多周期性向下的信号,无法控制LNA的EN脚。如果断开EN脚与TXB0108之间的连接就正常,拆掉TXB0108,直连A1 B1引脚,波形也正常。感觉不像是被干扰信号带入信号里面了。

所以我想问下,是不是这款片子不支持射频芯片使能引脚或者参考电压引脚控制电平的应用,还是我选择的这款片子不支持这种应用,是否有其他替代的片子用在这种应用场景,谢谢啊

求告知

注:LNA的EN脚电流1mA.  驱动能力应该满足,是否我选择这款芯片不支持这种使用方式,不知道TXS0108是否可以满足

  • OE pin建议加下拉电阻至GND,是否可以上传您的电路图?

  • 你好,我试过在OE脚加下拉电阻,没作用,我想问下拉电阻加多大,按照数据手册里面有处说明是大于50K,是否代表此处下拉阻值,我用200K试验过。没啥效果,

    原理图里面R539的10K实际是0欧姆电阻。

  • 是的,手册说的外部上拉或下拉电阻推荐大于50K。

    看到您电路图上有两种地,建议您使用同一个地,以免造成电平的不匹配。

    VIH VIL VOH VOL也需要在手册上规定的范围内。

    请问下您的信号频率多大?

  • 你好,那个GND是同一个地 

    然后VIH VIL VOH VOL也在规定的手册范围以内

    信号频率2M

    然后我想问一下,TXB0108与TXS0108这两款芯片的电流驱动能力有多大? 

    我刚把TXB0108换成TXS0108,如果输出端不连接低噪放的en引脚,输出正常,  如果输出端连接EN脚,电平被拉低至1.65V。

    低噪放EN引脚电流1mA,

  • TXB0108与TXS0108这两款的DC驱动能力很弱,如果需要较大驱动电流的电平转换,可以考虑带方向控制位系列。

  • 用TXS0108替换TXB0108PWR 可能问题可以解决。我碰到类似的问题。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。