目前我选择了8 BIT双向电平转换芯片TXB0108PWR,用FPGA IO脚2.5V通过该片子转换为3.3V电平,来控制射频低噪放芯片的使能引脚, 出现了如下问题:
1:OE引脚不给电压,输出端呈现高阻抗状态,A输入端测试FPGA IO脚输出的2.5V电平,没有任何问题
2:OE置2.5V,VCCA:2.5V VCCB:3.3V, 用示波器测试A输入端,发现波形失真,存在很多周期性向下的信号,无法控制LNA的EN脚。如果断开EN脚与TXB0108之间的连接就正常,拆掉TXB0108,直连A1 B1引脚,波形也正常。感觉不像是被干扰信号带入信号里面了。
所以我想问下,是不是这款片子不支持射频芯片使能引脚或者参考电压引脚控制电平的应用,还是我选择的这款片子不支持这种应用,是否有其他替代的片子用在这种应用场景,谢谢啊
求告知
注:LNA的EN脚电流1mA. 驱动能力应该满足,是否我选择这款芯片不支持这种使用方式,不知道TXS0108是否可以满足