This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LSF0102: 双向电平转换芯片实现网络MDC/MDIO电平转换,只能1对1么,是否可以实现一对多转换方式

Part Number: LSF0102

双向电平转换芯片LSF0102实现网络MDC/MDIO电平转换,只能1对1么,

是否可以使用双向电平转换芯片LSF0102实现如下转换方式功能

连接方式1:

连接方式2:

连接方式3:

  • 您好,您的意思是,比如连接1,指的是芯片1和MDC/MDIO的接口进行切换,然后再使用LSF0102进行电平转换吗?

    同样,连接3 也是,芯片1和MDC/MDIO,或者芯片3和MDC/MDIO 接口进行切换,再经过LSF0102进行电平转换吗?

     

  • 芯片1、芯片2、芯片3都是PHY芯片,处理器通过MDIO接口访问这3个芯片,但是不同芯片的电平不一样,和处理器直接连接的芯片是1.8V电平,经过电平转换芯片的芯片是3.3V电平

  • 您好,那不能满足您的要求,比如芯片2需要3.3V,那么LSF0102的VCCB需要接3.3V,同样如果芯片3需要5V,那么VCCB接5V,不能输出既可以是3.3V也可以是5V。 

  • 实际应用是下图方式,想确认电平转换之前和之后是不是都可以接多个外设,通过处理器去访问多个外设。

  • 这样连接,需要考虑两个问题,一个是驱动能力,一个是阻抗匹配。 

    但是对于LSFxx的电平转换来说,是没有驱动能力的,它的驱动能力完全取决于外部上拉。

    考虑到接多个外设,按照您的应用,处理器应该也是点对点通信,比如处理器只能和芯片2或者3通信,那么可以考虑加一个switch。 

x 出现错误。请重试或与管理员联系。